This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:无法更新 AFE7950evm 的 Rx NCO

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1252199/afe7950evm-not-able-to-update-rx-ncos-of-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM

您好!

  我们正在研究 AFE7950evm。 我们能够将所有信道的 Rx NCO 从9500 MHz 更新到11500 MHz。 但我们无法更新到此范围之外的任何频率。 例如、将 Rx NCO 更新为9000MHz 和12000MHz 不起作用。

正在寻求您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用3000MSPS 的 ADC 采样率? 如果是、您不能使用9000MHz 或12000MHz 的 NCO、因为这是奈奎斯特边界。 您能否发送在尝试其他 NCO 频率时得到的误差?

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会得到任何错误。 此外、我们对9000和12000频率也不感兴趣。

    低于9500和高于11500的频率不起作用。 比如9,400,93093001161160011700等

    不工作时、我意味着我们在信号分析仪上看不到输出信号。  

    IM 无法找到附加我们运行的脚本的方法。 你能建议一种方法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thameem,

    我将通过电子邮件与您联系、分享您的脚本并进一步讨论此问题。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        谢谢。

    此致、

    Thameem