This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769-EVM-Latte 执行 AFE77xx/bringup/devInit.py 错误

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1353275/afe7769-afe7769-evm-latte-executing-afe77xx-bringup-devinit-py-error

器件型号:AFE7769

您好、WI 团队:

我要在 Latte 中配置 AFE7769。

A)。 我成功执行了 setup.py.No 错误

B)我正在执行  devInit.py。 出现错误。  无法加载 iGUI。

C). 我正在执行 basicBringup.py。 出现错误。 SPI 不工作。

为什么在执行这些脚本后出现这些错误消息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我正在执行  devInit.py。 出现错误。  无法加载 iGUI。

    这是预期情况、因为 iGUI 不适用于7769。 您可以继续。

    Unknown 说:
    我正在执行 basicBringup.py。 出现错误。 SPI 不工作。

    您能否请按 EVM 上的 AFE 重置按钮并再次进行检查。

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI_Expert、

    我已经按下 EVM 上的 AFE 重置按钮并再次检查。 错误仍然存在。 SPI 不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周小姐,您好!

    我已要求我们的团队设置 EVM 以重复该问题。 我们将就此回复您。  

    谢谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou 女士:

    您是否尝试过按下 AFE Reset 和调出板? 如果您仍然看到 SPI 无法正常工作、则表明 E2E 上的组件可能已损坏。 我观察到 SPI 不能识别芯片 ID。 我可以重现类似问题、按 AFE 重置并启动器件。  以下快照来自我的设置、显示启动时可以识别芯片 ID。  

    我将在内部沟通更换板。

    谢谢。

    Serkan