This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:是否需要将 RESETB 引脚切换为低电平、然后将其切换为高电平或高电平?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1354788/dac38rf83-is-toggle-resetb-pin-low-then-high-necessary

器件型号:DAC38RF83

在数据表8.1.1启动序列中、"将 RESETB 引脚切换为低电平然后再切换为高电平。" 差异。 有必要吗?

为避免意外复位、我不会将 RESTB 引脚连接到 CPU 或 FPGA 等任何控制器、并且会在 RESETB 引脚上放置一个不超过1k Ω 的上拉电阻  
此电路是否有任何问题?
在配置 DAC38RF83之前、恐怕会出现意外的 DAC 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="450871" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1354788/dac38rf83-is-toggle-resetb-pin-low-then-high-necessary ]在数据表8.1.1启动序列中、"将 RESETB 引脚切换为低电平然后再切换为高电平。" 差异。 这是否必要?

    是的、需要执行此步骤。 复位电路可复位所有内部数字逻辑、以确保已知正常的器件启动。

    [QUOTE USERID="450871" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1354788/dac38rf83-is-toggle-resetb-pin-low-then-high-necessary 为了避免意外复位、我不会将 RESTB 引脚连接到 CPU 或 FPGA 等任何控制器、而是在 RESETB 引脚上放置一个1k Ω 或以下的上拉电阻器  
    此电路是否有任何问题?

    我建议使用 RESET 信号在启动时对 DAC 进行复位。 上拉电阻器是一个好的做法、可以确保在初始复位后 RESETB 引脚始终处于逻辑高电平

    [quote userid="450871" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1354788/dac38rf83-is-toggle-resetb-pin-low-then-high-necessary 恐怕在配置 DAC38RF83之前会出现意外的 DAC 输出。

    请利用 TXENABLE 信号。 TXENABLE 信号确保在初始化期间输出处于关断状态。 然后、您可以在完成 DAC + JESD204初始化后通过 TXENABLE 启用 TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我知道、不仅对于将寄存器编程为其默认状态而言、而且对于复位所有内部数字逻辑而言、硬复位步骤都是必要的。
    谢谢你。