This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:有关采样属性的澄清

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1352767/afe7950evm-clarification-on-sampling-properties

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、、 AFE7950

您好

我需要澄清 AFE7950EVM (与 TSW14J57EVM 结合使用)可实现的采样率。 在 AFE7950数据表中 、它说明了每通道采样率取决于所使用的 DAC 和 ADC 通道数量、但介绍信息的方式有点令人困惑。

为什么12GSPS DAC 只能实现1200MHz (或2400MHz) 带宽? 从这些值来看、DAC 似乎共享一个公共时钟(而 ADC 与反馈通道共享其时钟)、情况是否如此? 或者、由于 DAC、这些较低的带宽值是否始终以某种级别的内插运行?

提前感谢您的帮助。

 丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议查看 AFE7950数据表的第8.3.8.3节。 在本节中、您可以看到 AFE 支持的不同 JESD 模式、以及 DAC 和 ADC 的不同输入和输出速率。 要获得每个不同模式的最大射频 IBW、您必须采用输入/输出数据速率并将其乘以0.8、以计入 DDC/DUC 通带、这样它就不会衰减您的信号。

    例如、如果您的 ADC 的 FS = 3GSPS、并且您需要采集最大 IBW 为400MHz 的信号、则您需要接口速率至少为400*100/80 = 500MHz 的模式来计算约80%的抽取滤波器通带。

    另请注意、TSW14J57EVM 支持的最大通道速率为15Gbps、在查看模式时仅支持8b10b 编码。

    关于时钟结构、请参阅安全文件夹中"AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf"的图5-8。 其中显示了不同情况下的时钟路径。

    此外、AFE 还不分别为 ADC 和 DAC 支持 DDC 或 DUC 旁路。

    此致!

    卡米洛