This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP -有效 PSRR

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1340251/lmx2615-sp---effective-psrr

器件型号:LMX2615-SP

您好-我目前想在一个需要无边带调制的干净合成器输出用于科学测量的程序中使用 LMX2615-SP。 通常、如果在分立式模块中工作、则可以估算由于电源噪声而导致的边带污染、但 LMX2615具有高集成度、因此我们对许多结构细节视而不见。

我想知道您是否有任何测试数据证明了边带振幅是将电压纹波应用到3.3V 电源节点上的函数? 我个人最关心的是2 MHz 的纹波、但其他频率也很值得了解。 我知道它会被高度抑制、但这对我们来说又是一个敏感的测量-低水平的边带可能过高。

如果上述描述不清楚、请告知我们。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    遗憾的是、我们没有记录此内容。  

    您能否提供有关您的项目的更多信息?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Vicente -有关更多详细信息、我们将对经典 PDH 激光锁定过程进行变体、在此过程中、我们将使用下游 I/Q 调制器将相关边带音调放置在合成 LO 上。 然而,鉴于这一测量需要科学的精度,我们需要确保 LO 音调上的边带内容离开 LMX2615是足够干净的,并且不易转化电源中的电压噪声,比如1 MHz—— > 5 MHz VCO 输出的边带。 在给定内部电路的情况下、您是否有关于有效 PSRR 的估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们将获取一些测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  
    我已经给您发送了一封后续电子邮件。  

    此致、  

    维森特