This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:IQ 演示

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371109, LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1346115/trf371109-iq-demo

主题中讨论的其他器件:TRF371109LMX8410L

一位 客户 正在寻找具有以下规格的 IQ 解调器。  

 

  1. 零 IF:DC 到100 MHz (至少)
  2. 射频和 LO:300至1000 MHz
  3. NF:< 7dB
  4. 增益:> 6dB
  5. P1dB:> 10dBm
  6. IIP2:> 50dBm
  7. 图像抑制:> 30dBm

客户 寻求的 TRF371109比较合适、只是 LPF 带宽是15 MHz、而 其要求是30 MHz  

 请建议 TRF371109是否适用于该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    您可能还需要查看 LMX8410L

    https://www.ti.com/product/LMX8410L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:  

     

    感谢您的答复。  

     

    我已经浏览了 LMX8410L 的数据表。 我们的射频和 LO 范围为300 - 600 MHz、而 LMX8410L 支持4至10GHz 射频输入。 因此、它不适合我们的应用。  

     

    您能建议其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:  
    CTS 不再制造混频器-目前为止、我真正能提供的是混频器 LO 的射频合成器。 这对您来说是可行的吗?

    此致、  

    维森特