This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE7900 /AFE7950接口速率选项

Guru**** 2586535 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1345643/afe7900-afe7900-afe7950-interface-rate-options

器件型号:AFE7900
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好!

我使用的是 AFE7900和 AFE7950 EVM。 我想知道 AFE7900/AFE7950是否仅支持下面表8-5中所述的输出采样率(接口速率)? 或者、我们可以处理125MSPS 到187.5MSPS 之间的任何采样率? 就像我需要153.6MSPS 接口速率一样 、是否可以在 AFE7900/AFE7950中处理此采样速率?  

请 告诉我

谢谢

此致

穆罕默德·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    您所参考的表显示了 AFE7900/AFE7950器件支持的所有抽取因子。 其他采样率可与这些抽取因子配合使用、以实现其他接口速率。 AFE79xx Latte GUI 可用于验证 AFE79xx 器件上支持的不同配置。  

    此致、

    大卫·查帕罗