This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:不同 Rx 链之间的值差异电容和放大器;电感器

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1345313/afe8000evm-value-differences-between-different-rx-chains-caps-inductors

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件: AFE8000

您好!

我注意到、AFE8000EVM 电路板匹配网络上的电容和电感器有不同的值:

例如-

 *(RXA_IN、J26) C410等于0.7pF、L76等于2.8nH、C409 = 1.3pF 等

 *(RXB_IN、J4) C34等于1.2pF、L15等于1nH、C35 = 1.7nH、等等

 

造成这些差异的原因是什么?

这是否得益于 EVB 的布局、能够与 AFE8000的相关输入(1RXIN 与2RXIN)兼容?

此致、

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    1.电容和电感器发生变化的原因是其中每个通道在 EVM 和基板上的布线不同、因此需要略有不同的匹配网络。  

    此致、

    大卫· 查帕罗