This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:SPI 配置更改、不依赖于 Latte

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1341091/afe7950evm-spi-configuration-changes-without-dependency-on-latte

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好、我使用 Latte SPI 转储文件、利用以下命令成功地对 AFE7950进行了编程:

logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
logDumpInst.logFormat = 0x21
logDumpInst.rewriteFile = 1
logDumpInst.rewriteFileFormat4 = 1

现在、我的目标是在不依赖 Latte 的情况下重新配置 AFE。 例如、如果我们希望修改 NCO 的数量或其频率、或调整任何其他配置参数、我们如何评估 SPI 读取和写入中的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    在更改 LMFS 模式或抽取/内插等配置参数时、必须使用 Latte 生成日志文件。  对于更新 NCO 频率或 DSA 设置等控件、我们建议使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的 cafe 函数。

    此致、

    大卫·查帕罗