This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:使用 SPI 将 AFE7422配置为 RX 模式的正确方法是什么

Guru**** 2810115 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950, AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1339222/afe7422evm-what-is-the-proper-way-to-configure-afe7422-to-the-rx-mode-using-spi

器件型号:AFE7422EVM

使用 SPI 应用代码将 AFE7422配置为 RX 模式的正确方法是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    首先、我想说明的是、您可以 将 TI 的最新射频采样 收发器 AFE7900/AFE7950系列 器件用于此应用。  与 AFE74xx 相比、AFE79xx 拥有更多通道、性能和带宽、且每通道功耗更低且成本更低。 您可以  通过以下网址请求访问 AFE79xx 的完整数据表和其他资源: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DCC_DC-HSC

    使用 AFE74xx GUI 启动 AFE7422、然后将配置导出到日志文件。 这可以通过使用快速入门页面中的"转换为 CFG 格式"按钮来完成。

    日志文件将包含您所运行模式的启动序列。


    此致、

    大卫·查帕罗