This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于 HSDC pro 的频率日志

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1335754/afe7900evm-regarding-frequency-log-of-hsdc-pro

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好、支持团队、  

我们在具有 ZCU102的应用中使用 AFE7900、并在 HSDC Pro 中持续监测 DDC 输出频率。 我想在日志中自动获取此信息(DDC 输出频率)以便进行直接监控。 在 HSDC Pro 中、是否可以在 DDC 输出频率方面实现连续日志生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、您好!

    使用参考设计时、样本在 ILA 中捕获、然后将 ILA 数据导出到 CSV 文件。 然后、我们将数据从 CSV 文件导入到 HSDC Pro 中以查看 FFT。  

    如果您不再需要 HDSC Pro、则可以直接将包含样本的 csv 文件交给您自己的数据处理、而不是使用 ILA Analyzer 和 HSDC Pro 工具。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们知道这个过程。 现在我们使用相同的过程、但我的要求是使用 HSDC pro 工具、但我不想查看 FFT。 我希望持续记录基频。 但我没有找到使用 HSDC Pro 自动生成的任何日志。 因此、您能否提供详细信息、了解何时可以使用 HSDC Pro 生成基频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、

    要导出基本频率、您可以使用 HSDC Pro DLL。 请参阅您的 PC 上以下位置提供的文档。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例

    此致、

    大卫·查帕罗