This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:匹配网络参考

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1343897/afe7951-matching-networks-reference

器件型号:AFE7951

您好!

我的客户参考 AFE79xx 安全文件夹中的"AFE79xx_Matching "文档、以为 AFE7951设计匹配电路。

AFE79xx_Matching 文档7.1GHz 的 RX 和 FB 缺少匹配值。

您能否提供这些值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回复我的客户的询问。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    查看我们的数据后、似乎没有为7.1GHz 创建用于 Rx 通道的匹配电路。 我们最接近的将是6.6GHz、此匹配所需的元件如下所示。

    RxA RXC RxB RXD
               
    C31 C36 DNI C21 C26 DNI
    L13、L10 L12、L15 12pF L5、L2 L4、L7 12pF
    C32 C35 0.1pF C22 C25 1nH
    L14、L9 L11、L16 1.4nH L6、L1 L3、L8 0.3nH
    C33 C34 2.7 nH C23 C24 DNI
    T3 t4 NCR-123+ T1 T2 NCR-123+

    此致、

    大卫·查帕罗