This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417正常工作范围外的技术数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1345495/trf370417-technical-data-of-trf370417-outside-its-normal-operating-range

器件型号:TRF370417

您好!  

我正在检查 TI IQ 调制器 TRF370417、看看是否可以在低于其典型范围(50MHz 到4GHz)的频率下使用此 IC。 我想在 LO 10MHz (基带信号小于10kHz)下使用它。 TI 是否有任何 TRF370417在以下50MHz 下的测量或仿真数据? 尤其是在10MHz? 在10MHz 处仿真或测量的 LO 阻抗是否有? 我了解 IC 的性能在低端会降级。 我想看看它会降级多少、IC 内的混频器是否会在10MHz 工作、以及我是否可以通过阻抗匹配或添加 LNA 或滤波器来降低性能。

谢谢。