This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:ACLR 改进

Guru**** 2810255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1342884/afe7799-aclr-improvement

器件型号:AFE7799

您好、

下面是客户在 TX3和 TX4通道上进行的 ACLR 测试。 他们使用 FPGA 进行 DPD。 每个通道上的硬件电路设计相同、但 ACLR 结果不同。  

图中黄色波形连接在 TX3上、ACLR 通过。 蓝色波形连接到 TX4、但 ACLR 发生故障。  

我们可以知道 AFE7799中可以调整哪些参数、或者任何其他可能与此相关的因素吗?    

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    客户可以检查 TX4和 ORX 是否具有比 TX3到 ORX 隔离更差的隔离(即 TX 到 ORX 隔离)。 在 DPD 计算中、如果由于隔离不良而导致观察到额外的信号、则 DPD 可能无法很好地收敛、因为主信号和干扰源信号具有相同的身份、除了不同的时间延迟。

    从上图中看、TX4似乎跨越了 ORX2。 这可能是与 TX3至 ORX2相比隔离规格较差的原因。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    澄清了测试环境、DA Path/ORX 路径和 PA 模块使用了相同的硬件、仅交换收发器端口。

    Br、

    ADC