This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:通过 Latte 对 NCO 相位偏移进行编程

Guru**** 2586535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1341668/afe7950-programming-nco-phase-offset-from-latte

器件型号:AFE7950

您好!  

如果可能、我需要从 Latte 对 NCO phse 偏移寄存器进行编程。 如果可以、请提供寄存器编号、相位分辨率和脚本以对 NCO 偏移进行编程。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您可以使用 C 函数更新 RxNcoPhase 和 更新 TxNcoPhase、以分别对 RX 链和 TX 链的 NCO 相位偏移进行编程。 这些函数定义 可以 在 CAFE79xx_V2p5.zip 的 afe79xxLibsDocumentation 中找到。 此 zip 文件可在 AFE79xx 安全文件夹的"用户指南和软件"部分中找到。 我还附上了 下面的函数定义屏幕截图 、供您参考。  

    要在 AFE79xx EVM 软件(Latte)中运行 C 函数、可以进入 cafe。 命令行中。 例如、要运行 updateRxNcoPhase 函数、您可以在命令行中输入 cafe.updateRxNcoPhase (0、08192、0)。 这会将 TXA 的 NCO0相位设置为45度。  

    另请注意、 在 使用这些函数之前、需要在配置脚本中添加以下两个参数设置、并且应使用该脚本配置 AFE:

    sysParams.ncoFreqMode ='FCW'

    sysParams.txCahinDirectCtrl = True

    这些脚本应添加到脚本中"AFE.deviceBringup()"以上行。  

    此致、

    维贾伊