This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:TX FB MUXSEL OP 控制逻辑

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1340935/afe7769d-tx-fb-muxsel-op-control-logic

器件型号:AFE7769D

TX-FB 多路复用器选择输出 GPIO txFbMuxConnectionMode = 2 (适用于 TX1、TX2和 FB1)

如果 txFbMuxConnectionMode 设置为2、TX_FB_MUXSEL_OP_0被映射到 GPIOB13。 在硬件设计中、GPIOB13用于控制此开关。 我的理解是、GPIOB13会根据启用的是 TX1还是 TX2而自动切换。 我的问题是如何启用 TX1和 TX2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AFE 主机将控制 MUXSEL。

    要启用 Tx1和 Tx2、您可以在 GPIO 页面上分配 TX12TDD。 这应该能提供控制。

    谢谢。

    Serkan