This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:100 Ω 阻抗线路的 S 参数

Guru**** 2462760 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1339800/afe7950-s-parameters-for-100-ohm-impedance-line

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:TRF1208

您好!

实际上、对于100欧姆阻抗的 AFE7950和 TRF1208、我需要 S 参数(S4P)文件。 TI 网站上提供的文件用于50欧姆、但考虑到 TRF1208的数据表参考、我们保留了100欧姆线路。 如果可能、请分享文件。

谢谢。  
AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请给我们一些时间来研究这一点。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能解释一下 S4P 是什么意思吗?  TRF1208的 S 参数 位于 TI 网站上、AFE7950的射频端口的 S 参数(Sdd11)位于安全文件夹中。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到过适用于 TRF 的 S3P 和 S4P 文件、因此我需要适用于 TRF 的 S4P 文件和适用于100欧姆射频 PCB 布线的 AFE7950文件、以便我可以在定制电路板上仿真和调整匹配电路。
    谢谢。
    AK