This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:使用环回 Latte 脚本对定制板进行编程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMX2820, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1327168/afe7950-programming-customized-board-with-loopback-latte-script

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: LMX2820

您好!  

在我的定制板上、我有 LMX2820和 AFE7950。 我使用评估板 AFE7950EVM 的 SPI 线路对我的定制板进行编程。 我使用回送脚本并同时对评估板和定制板进行编程、但正在对评估板进行编程、而 csutom 板未进行编程。 我正在定制电路板上以与 LMK04824 PLL ie 491.52MHz 评估板上相同的频率对 LMX2820进行编程。我甚至添加了 sysParams.useSpiSysref=True 来切断任何与 Sysref 相关的会阻碍对 AFE7950进行编程的通信。 请帮助您检查其他哪些内容。   

谢谢。
AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对 AFE 进行编程时、您是否会收到任何 SPI 轮询或 SPI 读检查错误? 如果是、您能分享您收到的特定错误吗?

    在定制电路板上对 AFE 进行编程时、您是否看到功耗发生了任何变化? 是否探测了时钟和电源、以验证它们是否按 AFE 预期设置?

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David 谢谢回复、对于我们检查的时钟和电源、看起来很好。 在 Latte 中、由于对评估板进行了编程、评估板和定制板最终都与 SPI 线并行、因此不会出现任何错误。 只有从评估板到定制板之间的 SDO 系列没有放入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     David、我们从定制板获得的这个图。 请说明可能的解决方法是什么。  
    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    要尝试的一件事是将 DAC 置于仅 NCO 模式、以验证 AFE 是否已正确编程、并验证时钟是否良好。 为此、您可以在 Latte 中运行以下命令。

    for i in [0,1]:
    	for j in [0,1]:
    		AFE.JESD.DACJESD[i].dacJesdConstantTestPatternValue(1,j,0,16384,0) # enable, channelNum, bandNum, Ival, Qval

    我还建议这样做、以便您可以从有问题的定制电路板回读。 能够从寄存器读回、这将使我们能够更轻松地调试此问题。  

    此致、

    大卫·查帕罗