This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:在 GUI 外部使用 Latte 提供的 Python 脚本

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1336425/afe7950evm-using-the-python-scripts-provided-with-latte-outside-the-gui

器件型号:AFE7950EVM

尊敬的所有人:

我尝试在 Latte GUI 外部使用 Latte 提供的 Python 脚本、 Latte (在脚本模式下)是一个 GUI、Python 解释器在该 GUI 下执行选定的 Python 脚本。 作为起点、我使用其中一个 setup.py 脚本。 脚本开头的 import 语句已经出现问题。 示例:

从 mDummySignalSource 中导入 DummySignalSource
从 HSCProgrammer 导入 QPort
从 USBCaptureTrig 导入 USBCaptureTrig
从 USBHSCProgrammer 导入 USBQPort
从 basicPlots 导入 BasicPlot
从 logPlots 导入日志

我在 Latte 安装程序中找不到此处引用的任何文件或文件夹名称(来自...)。 我的安装是否不完整,或者这些 Python 函数是否以某种方式隐藏在某些 Windows DLL 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thorsten、

    您想要做什么、才能使用 Latte 外部的脚本?

    您还可以使用套接字接口从 python 控制 Latte GUI。 有关如何执行该操作的信息以及 python 示例包含在下面的 zip 文件夹中:

    e2e.ti.com/.../Interfacing_5F00_Python.zip

    如果您还尝试控制 AFE、我们还提供了一个基于 C++的 API、它位于"CAFE79xx_V2p5"下的安全文件夹中。 从而对 AFE 进行编程和控制。

    此致!

    卡米洛