This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C73EVM:接收 ADSB 信号还需要什么?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37C73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1337817/trf37c73evm-what-i-need-more-to-receive-adsb-signal

器件型号:TRF37C73EVM
主题中讨论的其他器件:TRF37C73

大家好、我需要一些帮助、我有一个天线、一个 SAW 滤波器和 TRF37C73。 使用 FPGA 或微控制器对信号进行解码还需要德州仪器提供哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

       这取决于您计划实现的 RX 架构。  如果使用直接下变频、则需要 在信号链中使用混频器、VGA 和抗混叠滤波器。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、您能为我提供更多 Infos 吗、或许是一些了解该内容的链接?

    此致、

    尼科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科斯

    ADS-B 接收器解决方案当前并非由德州仪器制造。 但是,您可以通过 Google 搜索找到多个调谐器/接收器选项。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey:  

    感谢您的答复。  

    此致、

    尼科斯