This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:10MHz 调制应用

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3482, DAC3283, DAC5688, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1339821/trf370417-10mhz-modulation-application

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: DAC3482DAC3283、DAC5688DAC38J82

您好、客户有关于将 TRF370417 用于10 MHz 调制应用的一些问题。 您可以提供帮助吗?

  1. 在数据表中、IC 的最低运行频率为50MHz。 它有可能被用于低于额定频率的频率吗? 它可以在10MHz 下运行吗? 我正在尝试寻找一种 IQ 调制器、它可以在10MHz 上执行 APCO P25 IQ 调制。 我知道此频率超出 TRF370417的范围、IC 的性能可能不好10MHz、 我只是想看看是否仍然可以使用该 IC。
  2. TI 是否对 TRF370417在低于50MHz 的频率下的数据进行了测量或仿真? 在可能的情况下、尤其是在10MHz。
  3. 对于可在10MHz 运行的 IQ 调制器、您有其他建议吗?

非常感谢您的观看!

此致、
特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据分析、TRF370417调制器将在该频率下工作、但性能会非常差、超出 TI 的原始推荐范围。  您可以从50 MHz 的数据表中看到、增益快速下降、边带抑制和载波馈通快速降级。  我认为、将50 MHz 到10 MHz 的数据表曲线线性插值以提高监测计性能是公平的。  

    APCO P25标准与数字广播有关。  考虑到其功耗、TRF3704似乎不太可能适合。  

    在10MHz 载波处执行直接数模转换的任何 DAC 产品是否是合适的替代产品? DAC5688、DAC3482、DAC3283、甚至 DAC38J82等 DAC 是否适合您的应用?  

    -姜