This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:串行器/解串器 IBIS 模型加载错误

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1331943/afe7950-serdes-ibis-model-loading-error

器件型号:AFE7950

尊敬的所有人:

在 Zuken Cadstar 中加载 IBIS 模型时我们面临错误  

(第  74行)-未找到参数文件 hummingbird_rx.ami。
(第  75行)-找不到代码文件 hummingbird_rx_64.dll。
(第 251行)-未找到代码文件 hummingbird_tx_64.so。
(第 251行)-未找到参数文件 hummingbird_tx.ami。
(第 252行)-找不到代码文件 hummingbird_tx_64.dll。
 
从供应商"TI"导入器件"AFE79XABJ"
-同名模型"obuf_10_typ_in"在 IBIS 文件"C:\Users\dbpat\Documents\designer information\AFE79xx_IBIS_models\afe79xx_CMOS.ibs"中定义。
请帮助我们解决此问题。
提前感谢。
此致、
阿比谢克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    在查看文件后、我们发现存在一个命名问题、现已修复。 请下载现已在 安全文件夹中提供的 IBIS 模型、您应该不再收到此错误。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    现在、出现了一些新错误。

    请您修复并检查它是否正常工作吗?

    提前感谢。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:


    我已经使用 HyperLynx 工具验证了新文件、但我没有看到这些错误、因此这些错误看起来可能特定于您正在使用的工具。  

    根据您看到的错误、Rx_Dj、Rx_Rj 和 Rx_Noise 参数应移至 AMI 文件的"保留参数"部分。  

    我已经进行了这些更改、并将通过 我们已打开的 E2E 聊天窗口向您发送包含这些更改的更新的 Rx AMI 文件。  

    此外、您是否使用 Windows 或 Linux 操作系统进行这些仿真?  

    此致、

    大卫·查帕罗