This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:ILA 序列在 JESD RX 中是字节反转的

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1337664/trf1208-afe7950evm-ila-sequence-is-byte-reversed-in-jesd-rx

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

大家好、

我们将使用 AFE7950评估板、并使用 Latte 对寄存器进行编程。

Microsemi MPF300连接到评估板以生成和接收波形。

当我对两个电路板进行编程时、链接在 JESD-RX (位于 FPGA 中)上显示 LINK_CD_ERROR (声称链路参数不匹配)。

当我在 FPGA 中捕获 ILA 波形时、我观察到接收到的字节是反向的、如下所示

我尝试在收发器输出数据处强制反向字节顺序(将进入 FPGA 中的 JESD-RX)、然后 LINK_CD_ERROR 会消失。


AFE7950编程指南中有一个寄存器 SERDES_INPUT_ORDER_FLIP_DISABLE、这是否能解决我的问题? 如果是、请建议我如何将其包含在 Latte 代码中? 如果不是、请向我们建议可能的解决方案。

所用的 Latte 代码如下所示。

e2e.ti.com/.../Latte_5F00_code.txt

谢谢!

奥布勒