This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:关于 GPIO 设置

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1338135/afe7769d-about-the-setup-of-gpio

器件型号:AFE7769D

问题1:在我的设计中、TX1和 TX2通过开关由 FB1连接。 根据文档"SBASAG4A" 8.3.14.2中的说明、开关由 AFE7769D 控制、但文档中找不到相关的配置说明。 "SBAU405"的文档中没有相应的设计说明。 有任何 GPIO 配置说明吗?

Q2:要使用 AFE7769D 设计 TDD 系统、主机需要通过 GPIO 快速控制 AFE7769D 的 TX、FB 和 RX 可支持性。 是否有任何有关启用引脚配置的详细文档?

问题1:在我的设计中、TX1和 TX2通过开关由 FB1连接。 根据文档"SBASAG4A" 8.3.14.2中的说明、开关由 AFE7769D 控制、但文档中找不到相关的配置说明。 "SBAU405"的文档中没有相应的设计说明。 是否有任何 GPIO 配置说明?立即升级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Link Kang:

    我们的营销团队将与您联系、为您提供机会。 您是否有权访问我们的安全服务器? 如果没有、我们将在联系您后考虑授予您访问权限。

    对于  SBAU405、我们有一个自1月26日起的更新版本。

    问题1:在我的设计中、TX1和 TX2通过开关由 FB1连接。 根据文档"SBASAG4A" 8.3.14.2中的说明、开关由 AFE7769D 控制、但文档中找不到相关的配置说明。 "SBAU405"的文档中没有相应的设计说明。 有任何 GPIO 配置说明吗?

    Q2:要使用 AFE7769D 设计 TDD 系统、主机需要通过 GPIO 快速控制 AFE7769D 的 TX、FB 和 RX 可支持性。 是否有任何有关启用引脚配置的详细文档?

    [/报价]

    您可以使用 Latte 软件根据所需的 GPIO 引脚来配置 GPIO。

    对于与 QMC 相关的问题、您可以查看 配置指南的第8.1节、该部分于1月26日更新。

    谢谢。

    Serkan