This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:AFE80xx

Guru**** 2584635 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1329626/afe8000-afe80xx

器件型号:AFE8000

假定一个100MHz 时钟、最大跳频支持是多少?

它应包含 NCO 的 SPI 频率设置+路径稳定持续时间。

希望参考中提供详细计算或该计算的链接、包括频率分辨率的工程阈值(位数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    很抱歉耽误你的时间。

    在跳频方面、使用 GPIO 一次选择哪个 NCO 处于活动状态是更改运行频率的最快方法。 请注意、为 AFE8000写入时的最大 SPI 频率为40MHz。

    我们将联系软件/设计团队、为您提供更详细的 AFE8000答案。

    同时、作为一个示例、请参阅以下应用手册、其中介绍了之前的器件 AFE79xx 系列。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa443/sbaa443.pdf?ts = 1709666364350&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE7900

    关于 NCO 分辨率、有两种方法来设置 NCO。

    1. 它们的分辨率可以是32位。
    2. NCO 可以为 N x 61.44 MHz 的输入参考时钟频率提供精确的1KHz 光栅、其中 N 是整数。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    软件/设计团队评论说、AFE8000的跳频时间应与应用手册中所示的 AFE79xx 的跳频顺序相同。

    此致!

    卡米洛