This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CC1352P2 -如何在 rfWakeOnRadioTx 上启用高 PA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1336572/launchxl-cc1352p-cc1352p2---how-to-enable-high-pa-on-rfwakeonradiotx

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我将对 LP1352P2使用 rfWakeOnRadioTx 示例。 最初设计为在低于1GHz 下工作。 我想在2.4GHz 使用它、因此我要在 SysConfig 上更改频率、但无法选择高 PA。 当我尝试这么做时、它会显示以下警告:

如果转至器件配置并禁用"强制 VDDR"选项、则不允许我选择高于5dBm 的 TX 功率值。 即使我忽略此警告、允许我设置的 TX 功率的最高值也为14 dBm。

在这种情况下、如何启用20dBm (高 PA)?

提前感谢您、
爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我看到同样的问题。 仅当我选择 BLE 或 IEEE PHY 时、我才能够选择具有高 PA 的20dBm。 我将与 rnd 核对。 这主要是专有 PHY 的错误。  

    此致、

    SID