This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:端口分配

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1335965/afe7950-port-assign

器件型号:AFE7950

您好!

客户希望使用2个 TX 端口。

对于这种情况、是否提供餐饮或 C&D 服务? 还是"A&C"或 B&D?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果使用 AFE7950、则所有四个 Tx 通道  都可用、并且您提到的每种组合都支持:A/B、C&D、A&C 或 B&D。  

    要选择使用的特定通道、他们可以更新 bringup 脚本中的 sysParams.txEnable 参数。  

    此致、

    大卫·查帕罗