This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:EVM 提出新 TSW14J58EVM 的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1335729/afe7900evm-evm-bring-up-issues-with-new-tsw14j58evm

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

团队、

我的客户在使用 TSW14J58EVM 启动 AFE7900EVM 时遇到问题 。
他们遵循我们的指南、我将了解更多有关失败的详细信息。

他们提到 TSW14J58EVM 显然有一些与指南不匹配的更改、因此我想澄清一下他们是否可以使用该指南的新版本。

此致
弗兰齐斯库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:客户设法使用 „AFE79xxEVM_TSW14J58_Bringup.pptx "启动 EVM。

    您能帮您解答以下问题吗?

    • 是否不再需要 HSDC Pro 软件来进行 TSW14J58EVM 的调试?
    • 我应在什么基础上选择要使用的编码、请参阅演示文稿的第2页? 8b10b 或64b66b?
    • 是否有必要在 EEPROM 上安装固件"jesd204c_1p4.mcs"?
      • 请参阅 TSW14J58EVM JESD204C Firmware EEPROM Programming.docx 文档。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    请在下面查看我的回复:

    • 是否不再需要 HSDC Pro 软件来进行 TSW14J58EVM 的调试?

    如指南所示、使用 TSW14J58EVM 时、不再需要 HSDCpro。

    • 我应在什么基础上选择要使用的编码、请参阅演示文稿的第2页? 8b10b 或64b66b?

    这将视具体情况而定。 对于16Gbps 以上的通道速率、不建议使用8b10b。 对于低于6Gbps 的通道速率、不建议使用和64b66b。 如果在系统中真正没有偏好、而您的 FPGA 可以进行64b66b 编码、那么我们建议采用64b66b 、因为后者更为高效。

    • 是否有必要在 EEPROM 上安装固件"jesd204c_1p4.mcs"?

    J58应该已经安装了固件、并将在 J35处于1-2位置时在引导时加载它。 该文档是因为遇到需要重新安装固件的情况。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Camilo!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    没问题。

    此致!

    卡米洛