This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:匹配5.25GHz ~ 5.57GHz

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1335308/afe7950-matching-for-5-25ghz-5-57ghz

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

您好!

您能否提供 5.25GHz ~ 5.57GHz 的匹配值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于该频带、我们建议使用以下 AFE7900EVM RXA 和 TXA 中的匹配网络作为 RX 和 TX 通道的起点。

     

    如果这将用于定制板、则可能需要根据布局/堆叠的变化调整值。

    此致!

    卡米洛