This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:将工作设计从4信道64b/66b 转换为8b/10b 时遇到问题

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1333433/afe7950-problem-converting-a-working-design-from-4-lane-64b-66b-to-8b-10b

器件型号:AFE7950

几个月以来、我们一直在基于商用 Xilinx 的电路板上使用 AFE EVM 运行4通道64b/66b 设计、没有问题、现在我们想运行与8b10b 设计相同的设计。

具体而言、新8b10b 设计的问题在于 ADC 端。 AFE 的 DAC 侧正在工作。

ADC ILA RX_LANE_DATA_VALID 始终为低电平。

 可能的线索是从 FPGA 到 AFE 的 ADC_Rx_SYNC_n 输出上根本没有活动。

#正在执行.. AFE7950/bringup/ TI_IP_ConfigAfe.py

#Start Time 2024年03月06日11:58:45.237000

外部 Sysref 频率应为以下的整数因子:5.12MHz

2T2R1F 编号:0

有效配置:true

laneRateRx:9830.4

laneRateFb:9830.4

laneRateTx:9830.4

2T2R1F 编号:1

有效配置:true

laneRateRx:9830.4

laneRateFb:9830.4

laneRateTx:9830.4

已配置 LMK 和 FPGA。

donot_open_Atharv_full -器件寄存器复位。

芯片类型:0xA

芯片 ID:0x78

芯片版本:0x11

AFE 复位完成

熔丝组负载自动加载成功完成

无自动加载错误

熔丝组负载自动加载成功完成

无自动加载错误

//固件版本=11000

// PG 版本= 1

//发布日期[dd/mm/yy]= 10/7/19

patchSize=11697

//补丁版本= 165

// PG 版本= 0

//发布日期[dd/mm/yy]= 27/11/21

AFE MCU 唤醒完成并加载补丁。

PLL 被锁定

AFE PLL 已配置。

已配置 AFE 串行器/解串器。

配置了 AFE 数字链。

已配置 AFE TX 模拟。

已配置 AFE RX 模拟。

已配置 AFE FB 模拟。

配置了 AFE JESD。

已配置 AFE AGC。

已配置 AFE GPIO。

Sysref 按预期读取

######################## 设备 DAC JESD-RX 0链路状态#######

CS 状态 TX0:0b10101010。 预计为0b10101010

FS 状态 TX0:0b01010101。 预计为0b01010101

可以为器件 RX 建立链路:0

##################################################

AFE 配置完成

#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ TI_IP_ConfigAfe.py

#结束时间2024年03月06日12:00:23.658000

#执行时间= 98.4210000038秒

#==================== 错误:0,警告:0=================== #