This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于来自 AFE7950的 DAC 响应

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1331221/afe7950-regarding-dac-response-from-afe7950

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:TRF1208

您好!  

我将在 Latte 上运行 JESDloopback 脚本、并使用 EVM 中的 SPI 线路对定制电路板进行编程。 我在观察自定义电路板 DAC 输出上的以下响应。 与为 TRF1208调整的匹配电路相比、DAC 图像功率更高。 请指出问题所在。

谢谢。
AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能否详细说明您正在运行什么脚本? 它是"S9_JesdLoopBackMode_RX_TX_500m_FB_disabled.py"脚本吗?

    此外、您在定制电路板中调整的匹配电路是什么?

    此致!

    卡米洛