This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:AFE8000

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1331906/afe8000evm-afe8000

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

嗨、大家好!

我们已将 VCK190连接到 EVM AFE8000设置。

我们正在尝试激活 JESD204C 接口、我们发现 sys_clk (375Mhz)缺失、它应该由 EVM AFE8000经由 R317提供、但未组装此电阻器。

有什么想法,为什么会这样?

Versal FPGA 应在何处获得 JESD 接口的参考时钟(而不是参考频率)?

谢谢

海姆

谢谢

海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    这似乎是我们的 BOM/原理图的问题。 默认情况下、这两个电阻器不应是 DNI 电阻器。 使用 TI204C-IP 参考设计时、需要通过这些引脚提供时钟。 请在 EVM 上安装这两个电阻器、然后您应该能够在 FPGA 上获得375MHz 时钟。  

    我们将努力为未来的电路板更新此配置。

    此致、

    大卫·查帕罗