This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1331842/lmx2594

主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2820

您好 Derek Payne:

无论是使用 LMX2820评估板还是您首选的 LMX2594评估板、您能否说明使用哪种检测器来测量 S21参数的幅度?

最终目标是使用上述评估板和相应的检测部分来创建一个微型 VNA (矢量网络分析器)。

以下是成品的规格:

Mini-SNA (标量网络分析器)

基本配置:

•F_START = 880 MHz
•F_STOP = 1155 MHz LMX2594LMX2594
•跨度= 1155-880 = 275 MHz
•动态=-18dB 至-60dB

•扫描时间= 1至2ms (要扫描整个跨度)
•扫描点= 500

•2个用于测量谐振器 S21模块的端口

•1个模拟输出(4 -20 mA);
•2个数字输入(0-24 V 直流);
•1个以太网端口

您是否知道一家最好在意大利的公司可以基于所选的评估板设计所描述的 Mini-SNA?
此致、Luca Mucchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    Unknown 说:
    无论我使用的是 LMX2820评估板还是您首选的 LMX2594评估板、您能否说明使用哪种检测器来测量幅度内的 S21参数?

    我们在表征期间使用了许多行业标准的网络分析仪用于 S 参数测量、主要来自 HP/Agilent / Keysight、Rohde & Schwarz 以及其他知名的测试和测量供应商。 我们还 构建了 测试板以及具有类似布线长度的特性评估 EVM、以帮助取消嵌入电路板特定参数。 最后、在特定场景中、我们可以仿真器件并提取 PCB 特性、但正确地执行并根据特定布局正确执行此操作会耗费时间。  这可能不适合每个用例。 我不清楚这是否解答了您的问题。

    Unknown 说:
    您是否知道一家可以根据所选评估板设计所述 Mini-SNA 的公司,最好是在意大利?

    我们很乐意回答在设计过程中出现的与 TI 器件相关的任何 问题、但这类有关整个系统制造的问题 不在 我们可在 E2E 上回答的问题范围内。 我们可以为您提供有助于设计的 TI 资源(例如 https://www.ti.com/solution/vector-signal-transceiver-vst)、但 我们不推荐对此类应用的任何即用型设计服务-您必须自行确定您的设计的这一部分。