This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:FE7906 RX DSA 设置

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1329880/afe7906-fe7906-rx-dsa-setting

器件型号:AFE7906

我想在图中使用 Latte 将 DSA 设置为1RX/2RX/3RX/4RX (黄色部分)。
请教我如何设置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suematsu。

    要动态更改 RX DSA、您可以使用"CAFE.setRxDsa(afeInst、chNo、dsaSetting)"命令、其中:

     

    发票

    AFE ID

    通道号

    选择 RX 通道

    RXA 为0

    1表示 RXB

    2表示 RXC

    3个用于 RXD

    dsaSetting (动态设置)

    模拟 DSA 索引。 应用的衰减为 dsaSeting*0.5dB

     

    例如、要在 EVM 的 AFE 中将 RxB DSA 设置为10dB、应使用" CAFE.setRxDsa(0、1、20)"。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    >要动态更改 RX DSA,可以使用 CAFE.setRxDsa(afeInst、chNo、dsaSetting)命令,其中:

    我如何在初始化时静态设置它?

    此外、该命令位于 AFE.deviceBringup()?之后或之前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    函数"dsa, CAFE.setRxDsa(afeInst chNo, dsaSetting )"是动态更改 AFE.deviceBringup ()之后的 DSA。

    要在启动时更改 DSA 的默认值,应在 AFE.deviceBringup ()函数之前在脚本中添加以下行:

    sysParams.defaultFbDsa = [0, 0] #FB1 and FB2
    sysParams.defaultRxDsa = [0, 0, 0, 0] #RXA, RXB, RXC, RXD
    sysParams.defaultTxDsa = [0, 0, 0, 0] #TXA, TXB, TXC, TXD

    RX 和 FB 值步长为0.5dB、而 TX 值步长为1dB。

    此致!

    卡米洛