This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们可以在 AFE79xx 上测量温度吗?

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1329023/can-we-measure-temperature-on-afe79xx

您好!

  我想知道是否可以通过读取一些寄存器读取 AFE79xx 上的温度。

展望未来。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thameem,

    AFE79xx 具有一个温度传感器、可以使用 AFE79xx Latte GUI 中的"AFE.getDeviceTemp ()"函数读取它。

    请务必注意、 温度传感器未经校准、器件之间的误差可能为10-20摄氏度。 它对于工作模式之间的相对测量很有用。 例如、在低功耗睡眠工作模式下、内核温度应接近器件封装温度、并可用作基线、通过提供用于其他条件的温度偏移来提高绝对温度精度。

    此致!

    卡米洛