This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950故障

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMX2820, AFE7950EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1325750/afe7950-failure-of-afe7950

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: LMX2820、、 LMK04828

美好的夜晚  

我遇到了一个奇怪的问题、撕裂了设计的 AFE7950、它包含 LMX2920 PLL、LMK04828B PLL 和其他 TI 稳压器。 由于我的板是唯一的 RF 加收发器板,我把控制从4编程. 不同的 EVM。

1:一个 EVM、用于配置 LMX2820

2:用于配置 LMK04828B 的第二个 EVM

3:通过 Latte 配置定制板 EVM 的 AFE 7950 EVM

4:采集卡。

由于设置问题,在我的电路板和 PC 被用来配置 EVM 之间观察到110 V AC 差异. 因此,我的定制板, LMK 和 LMX 已经变坏了。 即使是 AFE 7950 ,核心和 GPIO 阻抗也显示较短。 但所有稳压器都正常。

器件可能会因这种情况或耦合电容器而损坏。 以及如何保持在设计中,所以就像问题,它不重复.


此致  

维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    既然您说 所有稳压器都正常、我相信您已检查 EVM 测试点稳压器的所有电压是否正确?

    将 USB 连接到 AFE7950EVM 并打开 AFE79xx Latte GUI 时、 如果您进入屏幕左上角的"View"(视图)>"USB Handles"(USB 手柄)。 您是否看到 AFE7950的4个手柄? 您能向我们展示您看到的内容吗?

    为确保问题不会再次发生、您能否详细说明您的 PC 和 EVM 之间有110V 交流电压的差异?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    AFE7950 EVM,我使用它配置具有 EVM 的定制板。

    由于0.9V 和1.8V 的网很短,我不愿意使用 EVM,因为它消耗更多的电流。 所以我给了它替换。

    与稳压器一起、即使是 LMK04828和 LMX2820也具有板载特性、它们工作起来非常出色。

    只有 AFE7950导致了此问题。

    110 V AC 差异来了我们由于接地不匹配接线板,我正在使用. 有什么办法、我可以在设计中加入安全措施、这样我就可以保护它。

    随着这一点,我又有一个疑问。 由于 AFE 有三个 SPI、而不是 SPIA、我能否使用 SPIB 配置 AFE。

    此致

    维卡斯·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    对于接地失配、AFE EVM 与您的接线板之间有什么信号? 您不连接接合板接地端和 AFE EVM 的接地端是否有原因?

    对于 SPI、复位时只能使用 SPIA。 其他 SPI 端口必须从 SPIA 进行配置(成为 SPI 端口)。 这意味着必须使用 SPIA 来启动 AFE 并配置 SPIB 端口。 然后、SPIB 可用于诸如更改 NCO 或写入/读取其他寄存器等方面。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米洛

    实际上我连接 PC 与接线盒和所有的 USB 到 EVMS 运行从该 PC . 接线盒,后来发现它是故障的。 但是,我的 LMX 和 LMK 生存在这个过程中,通过 USB 连接. 但我的定制电路板 AFE 和评估电路板 AFE 已放弃。 请建议,可以采取哪些额外的设计注意事项,所以在现场,如果类似的情况发生, AFE 生存.

    我将继续仅使用 SPI A。 有没有办法,我可以从 Latte 生成寄存器设置. 由于控件不对用户使用,我在定制电路板上面临困难。 我想通过 SPI 控制 AFE  

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    为了确保将来不会发生此类情况、也许您可以在使 AFE 过载的路径中添加一个保险丝或二极管保护电路。

    此致!

    卡米洛