This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030:同步 NCO 复位

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1330953/afe8030-synchronous-nco-reset

器件型号:AFE8030

我们在示波器中测量了8个 Tx 通道之间的延迟、并在每次复位时看到通道之间存在不同的延迟。

我们在注入脉冲信号时对其进行了测试。

每次复位时、通道之间似乎有某种~ 100ns 的时间。

复位1后:

 

复位2后:

复位1后:

  

你能想到为什么会发生这种情况吗?

因为它应该是反复出现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 sysref 信号来复位 NCO。 如果 NCO 频率是 sysref 频率的整数倍、则 NCO 将进行相位同步。 因此、为了实现同步 NCO 重置、请将 NCO 频率设置为参考频率的整数倍。

    请设置  fNCO = N * fSYSREF = N * 1.92 MHz 。