This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:最小满量程输入功率和放大器;NFMin 的含义

Guru**** 2503745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1330051/afe7901-min-full-scale-input-power-meaning-of-nfmin

器件型号:AFE7901

团队、

第22页的"器件引脚上的最小满量程输入功率"是指什么?
它是否指100欧姆时的功率、即大约0.9Vpp?
作为满量程值、 我本来应该有一个电压值。
在此情况下、功率是否仅很重要、那么使用1:1平衡-非平衡变压器不会产生任何其他满量程性能?


数据表中约22dB 的 NFMin 指的是哪些数据?
我无法完全理解计算值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    "器件引脚处的最小满量程输入功率"是指使 ADC 在 DSA = 0时报告满量程代码的器件引脚上的最小输入功率。 dBm 值与电压值成正比、因此电压值和阻抗也很重要、因为 P (dBm)遵循以下公式:

    P (dBm) = 10* Log10 ((1000/Z)*(Vpp/(2√2))^2)

    数据表的该部分中的噪声系数(NF)值指的是 RX 通道的 NF。 这取决于 DSA、因为接收器链的输入级是可编程数字步进衰减器(DSA)、其目标是通过在到达 ADC 之前衰减大信号、从而扩展 RX 链的有效动态范围。

    通过增大 DSA、您可以衰减输入信号、从而增大 NF。 这就是将 DSA 设置为最低衰减值时最小 NF 的原因。 因此会为不同的 DSA 值提供 NF。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Camilo! 我会在与客户交谈后再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    没问题。

    此致!

    卡米洛