This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:在 AFE7920和放大器上开发的潜在问题;转换到 AFE7952

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1330262/afe7920-potential-issues-developing-on-afe7920-transitioning-to-afe7952

器件型号:AFE7920
主题中讨论的其他器件: AFE7952

您好!

在将来进行 AFE7920开发和转换到 AFE7952时是否存在任何问题或疑问?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    AFE7952被视为 AFE7920的超集器件。 AFE7952具有更多数字功能以覆盖更宽带宽、并且可以支持更高的射频频率范围。 这是一个引脚对引脚插入式方案。 因此、如果客户开始开发 AFE7920、并希望过渡到具有更多功能集支持的 AFE7952、这是完全可以的。

    -姜