This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可在同一硬件和软件平台上接收幅移键控(ASK)和移频键控(FSK)调制信号的 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328756/an-ic-that-can-receive-both-amplitude-shift-keying-ask-and-frequency-shift-keying-fsk-modulated-signals-on-the-same-hardware-and-software-platform

主题中讨论的其他器件:CC1121

尊敬的 TI 技术支持:

我将写信询问如何为我们的应用选择合适的433 MHz 射频接收器 IC。 我们需要能够在同一硬件和软件平台上接收幅移键控(ASK)和移频键控(FSK)调制信号的 IC。 我们希望单个 IC 使用相同的硬件和软件接收来自遥控免钥匙进入(RKE)和胎压监测系统(TPMS)的通信。 我们知道、TPMS 传感器发送 FSK 调制信号、RKE 密钥卡通常传输移幅键控(ASK)调制信号。

我们遇到的大多数 UHF 接收器 IC 都需要调整寄存器才能在 ASK 和 FSK 模式之间切换。 这给我们的应用带来了巨大的挑战、因为我们无法预先确定传入信号(ASK 或 FSK)的类型。

应用详细信息:

目标频率:433 MHz

调制方案:ASK (RKE 遥控钥匙)和 FSK (TPMS 传感器)

动态切换:由于信号到达的不可预测性质、ASK 和 FSK 模式之间的自动切换至关重要、无需对寄存器配置进行手动更改。

 

请求:

 

请向您推荐符合我们特定要求的合适射频接收器/收发器器件型号。

 

非常感谢您对我们的应用有任何其他的技术细节或注意事项。

如果在单个 IC 内实现自动开关确实具有挑战性、我们愿意探索替代解决方案、包括潜在的权变措施。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我们热切期待您的回复。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 CC1121、它是一款 可以处理 ASK 和 FSK 的收发器。 所有寄存器都可用、因此您可以更灵活地在 ASK/FSK 开关模式之间进行调优、但这种情况下您必须自行实现、因为这不是标准的 PHY 选项。