This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:BSDL 文件请求

Guru**** 2507505 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328584/afe7686-bsdl-file-request

器件型号:AFE7686

您好、在哪里可以找到 AFE7686的 BSDL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lain、您好!

    AFE7686 BSDL 文件位于 AFE7686产品文件夹页面的 MySecureFolder 中

    您可以转到产品文件夹页面来申请访问权限:

    https://www.ti.com/product/AFE7686

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    谢谢你。 我已经通过我的安全文件夹访问了 AFE7686、但不存在 BSDL 文件。

    我看到它们现在存在、但是每次尝试访问它们时都会出现以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lain、您好!

    该站点现在应该已打开。 请重试登录。

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我仍然得到同样的误差。 该错误仅针对 BSDL 文件和其他几个文件显示、其中大多数可以正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 任何在文件名或路径中有空格的文件都会出现错误。 解决方法是复制文件 URL、并将所有"%20"替换为"+"。 看起来像是后端存在问题。 总之、我能够获得这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我将就此问题与我们的团队联系。