This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议最好的收发器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328595/suggest-me-best-transceiver

主题中讨论的其他器件:CC1352P

是可在433MHz 和868MHz 上运行、功率为20dBm 的最佳收发器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 CC1352P 或 CC1354P 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    我们的所有收发器都没有集成的+20dBm 功率放大器-为此、您需要包含额外的 FEM 模块。 我们的收发器产品 在不使用外部放大器的情况下能够实现的最大输出功率为+16dBm。

    我们的 CC13xx"P"SoC 器件具有集成的+20dBm 功率放大器。 您可以评估以下哪项来满足您对成本、闪存大小、器件大小等方面的要求。

    您可以在以下 TI.com 页面上查看我们的 SoC 概述: https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/wireless-microcontrollers/overview.html 

    由于法规要求、大多数433 MHz 应用要求+10dBm 或+13dBm、因此请仔细检查此频段的输出功率需求。

    此致、

    扎克