This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:AFE7769D 的 DPD/CFR 规划

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328097/afe7769d-dpd-cfr-planning-for-afe7769d

器件型号:AFE7769D

关于使用 AFE7769D 的问题

  1. 是否可以绕过 CFR/DPD?
  2. 如果从 AFE7769D 绕过 CFR/DPD、我们是否必须在 FPGA 中使用 FB 路径来作为我们自己的 DPD?
  3. 如果绕过 DPD、则需要将 AFE7769D 的哪个引脚连接到 FPGA 以传输 FB 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin Huang1 说:
    是否可以绕过 CFR/DPD?

    是的、可以绕过 DPD 和 CFR

    如果 CFR/DPD 从 AFE7769D 绕过,我们是否必须在 FPGA 中为我们自己的 DPD 使用 FB 路径?

    最好使用 TI 的内部 DPD 引擎。  如果您选择绕过 DPD 和 CFR、那么您可以通过 JESD204通道来监测流向 FPGA 的 FB 输出、以便观察数据并进行线性化。 但是 、目的是使用 TI DPD、终端用户不再需要 FB 数据。 因此、通常 FB 数据不必返回 FPGA、因为 TI 的 DPD 算法会直接在 AFE7769D 上看到 FB 数据。

    Jin Huang1 说:
    如果 DPD 被绕过、AFE7769D 的哪个引脚需要连接到 FPGA 以获得 FB 信号?

    相同的 JESD204串行器/解串器通道(4个串行器/解串器通道)可以路由到 FPGA。 有关 JESD204路由 FB DDC 数据(通过 JESD204通道将 FB 数据传输到 FPGA)的第2.2节(可在 MySecureServer 上获得)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户告知有人回答了他的询问。 关闭 TT。