This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:通过 Latte 实现 SPI 速度控制

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328289/afe7950evm-spi-speed-control-from-latte

器件型号:AFE7950EVM

您好!  

我想将寄存器的 SPI 写入速度更改为评估板上的 AFE 芯片。 可以通过 Latte 脚本实现该目的。 如果有 可能的方法、请分享脚本。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    无法通过 Latte 更改 SPI 的时钟速度

    此致、

    Geoff