This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7989:AFE7969D 是与 AFE7989兼容的 P-P?

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D, AFE7989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1327889/afe7989-afe7969d-is-p-p-compatible-to-afe7989

器件型号:AFE7989
主题中讨论的其他器件:AFE7769D

迪亚尔斯、

我的客户正在针对小型蜂窝应用评估 AFE7989、但他们希望  对 DFE 与 AFE7769D 的 DPD 性能进行比较、因此他们想知道 AFE7969D 是否与 AFE7989兼容、如果是、他们可以在 PCBA 上与 AFE7969D 进行测试。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    没有 AFE7969D 器件型号。 AFE79xx 系列是基于射频采样且具有2FB 的4T4R、并且没有任何器件具有内置 DPD/CFR。

    如果基于4T4R 和2FB 的射频采样、AFE7769D 为零。 它是唯一具有 DPD 的器件。

    否、AFE79xx (包括 AFE7989)与 AFE7769D 不完全引脚兼容、因为这是两种不同的器件架构。

    如果我已经回答了您的问题、请告诉我。 最终客户是谁?  

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    明白了!

    非常感谢!