This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906:关于 AFE7906斜坡测试2

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1327835/afe7906-afe7906-regarding-afe7906-ramp-test2

器件型号:AFE7906

>您能否检查是否从 IP 核心中正确获取了字节?

>我们看到其他 IP 内核需要交换字节

 

IP 内核使用 AMD Vivado 设计套件中的 JESD204C
此内核是否存在任何需要进行字节交换的先例?

此外、使用3stx/4stx/5stx/6stx 输出
由于是使用 LMFS=48410进行传输、因此每个4个通道的斜坡步长为
我希望它是一个不同的值。

例如
Lane1=3stx 增量1或5
Lane2=4stx 增量2或6
Lane3=5stx 增量3或7
Lane4=6stx 增量4或8

这种设置是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    是的、这是我们已看到交换字节顺序的 IP 内核之一。 我们已经看到、IP 对字节重新排序、使得 Data15:8将首先显示、然后是 Data7:0。  

    如果您正在使用 ADC 斜坡测试图形并想调整步长、我建议使用以下函数。 通过这些函数、您可以启用斜坡图形并设置增量大小。

    AFE.JESD.ADCJESD[0].adcRampTestPattern(0,1,0) #chNo, En, RampInc: RxA
    AFE.JESD.ADCJESD[0].adcRampTestPattern(1,1,1) #chNo, En, RampInc: RxB
    AFE.JESD.ADCJESD[1].adcRampTestPattern(0,1,2) #chNo, En, RampInc: RxC
    AFE.JESD.ADCJESD[1].adcRampTestPattern(1,1,3) #chNo, En, RampInc: RxD

    此致、

    大卫·查帕罗