This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:关于 AFE7906斜坡测试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1327212/afe7906-regarding-afe7906-ramp-test

器件型号:AFE7906

看起来斜坡测试现在通过在 AFE.deviceBringup()"之后配置以下设置来工作。
Data15:8和 Data7:0看起来反转
这是否正常?


### ADC 测试模式

模式=2

0 -无测试模式
# 1 - JESD 短测试模式
# 2 -斜坡测试模式
# 4 -交替0、1


device.JESD.ADC_JESD[0].adc_JESD.adc_JESD_TEST_PATH_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
device.JESD.ADC_JESD[0].adc_JESD.adc_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    我在 AFE EVM 上对此进行了测试、我可以看到斜坡模式是正确的、如下图所示:

    您能否检查是否从 IP 内核正确获取了字节? 我们看到其他 IP 内核需要交换字节。

    此致!

    卡米洛