This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM 电路板(SV601308)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1317726/lmx2594evm-boards-sv601308

主题中讨论的其他器件:LMX2594EVMUSB2ANYLMX2594、LMX2820

尊敬的诸位:

早上好。

组装 LMX2594EVM 套件、将电路板连接到相关仪器并安装 GUI 后、我们注意到用于输入配置值的输入框根本没有启用。 LMX2594EVM 电路板的固件版本(SV601308)+ SV601349和 TICS Pro GUI v1.7.7.1之间似乎存在某种不兼容性。 我们已经多次尝试并在互联网上搜索任何有用的信息、但到目前为止、我们未能解决该问题。

您能提供有用的建议吗?

期待您对这一问题的关注、

此致、Luca Mucchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca:  
    通常、当您启动 TICSpro 并且 USB2ANY 固件过期时、用户将会收到一条消息、要求他们更新 USB2ANY 固件。  

    您是否可以尝试重新安装 TICSpro 并查看连接时是否获得"更新固件"选项?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特晚上好,我按照你的指示 ,我重新安装了 TICSpro。 很遗憾、我没有收到(点击)任何有关固件更新的消息!
    问题仍然存在。 您还有其他想法需要建议吗? 此致、Luca。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  
    当您  通过10引脚带状电缆将参考 PRO 板连接到 LMX2594EVM 时、TICSpro 是否识别它?  

    www.ti.com/.../snau210b.pdf

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca、在我看来、问题是 GUI 中的任何配置框均未显示、导致无法输入寄存器设置和 PLL 配置、类似于下图。

    预期值:

    相反、我们看到:

    是这样吗?

    这是在 分析 GUI 上控件的文本值时在1.7.7.1中出现的错误、并在1.7.7.2中修复(从上周开始在网站上新提供)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek、感谢您推荐安装 TICS Pro 版本1.7.7.2。 现在一切都在顺利进行。

    我借此机会请您提供有关创建从800 MHz 到1200 MHz 的跨度为400 MHz 且 Delta_frequency 分辨率为100KHz 的 RFoutA 扫描的建议。

    我们正在考虑实施查找表、通过 USB 逐行向评估板发送必要的参数。

    这样、我们可以连续生成从 FR_Start = 800 MHz 到 FR_STOP = 1200 MHz 的扫描、重复执行该扫描以馈入和重建 圆柱形谐振器的 S21参数(洛伦兹函数)。 你怎么看? 您能提供一些指导吗?

    之后、我们将继续创建电路板、用于在两个谐振器上测量 S21。 此致、Luca  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    团队在美国度假期间不在办公室、请预计明天回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMX2594中实现这有点乏味、因为 N 分频器值和通道分频器值存在许多限制、会使查找表的大小变得复杂、并会增加编程序列的额外时间。 这绝对是可行的、但我首先要告诉您选择 LMX2820而不是 LMX2594。

    LMX2820中的"即时校准"表极大地简化了跳频的要求、因为只需向跳频(PLL_N = 0或1、PLL_NUM = 1、INSTCAL_PLL_NUM = 1、R0用于触发跳频= 1)写入三个或四个寄存器、约为2.5µs 总 SPI 时间。 严格来说、使用 LMX2820时、您不再需要查找表:频率扫描是一个微不足道的递增操作。

    对于 LMX2594、对于每次频率更新、您都需要写入分子以及可能的一个或多个 N 分频器、通道分频器、PFD 延迟补偿和完全辅助校准寄存器。 在许多情况下、您只需要单个寄存器写入、通常比 LMX2820每跳的最佳速度快六倍(LMX2594 SPI 比 LMX2820 SPI 快约两倍)。 最坏情况的寄存器写入时间发生在937.5MHz 输出交叉边界处、此时必须同时更新 N 分频器、分子、通道分频器、所有三个完全辅助校准寄存器以及 PFD_DLY_SEL、导致七个寄存器写入或大约2.4µs 总 SPI 时间-与最坏情况下的 LMX2820时间类似。

    我建议使用 LMX2820、因为使用该器件可以非常简单地实现查找表、但只要观察分频器的频率限制和 VCO 范围、LMX2594就能够完美适应您的用例。 这些操作将在以下位置发生:

    • 您将跨越的 VCO 边界(8600MHz、9800MHz 和10800MHz)
    • 通道分频器边界(当输出跨937.5MHz 边界转换时)-这也是 PFD_DLY_SEL 边界
    • 新的 CAPCODE 或 DACISET 值与之前的值相比更适合的交叉点

    前两个界限易于处理。 CAPCODE/DACISET 的变化更具主观性、并且以每个器件为基础运行(您可以放弃每个器件的器件、但只能使用部分辅助、这会使您的锁定时间增加几 μ µs)。 如果您不介意存储这么多的数据并花这么多的时间从 LMX2594中获取系数、那么您可以通过自然允许器件校准到您范围内的每个所需频率来构建一个内插查找表; 实际上、4001值只需几个小时即可收集、除非内存非常受限、否则存储16kB 查找表并不重要。 您还可以通过使用更少的数据点(可能是数据表建议的每个5MHz)并在这些点之间进行插值、来大幅压缩表值的总数。

    TICS Pro 包括一些可能有助于简化查找表数据收集的自动化功能(请参阅 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\TICSPro_tcp.py)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Payne 先生的及时回答!