This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:Latte 脚本

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1314442/afe7950-latte-script

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:LMK04832、、

您好!

您能否为以下设置提供 Latte 脚本?

1. 输入/输出

   * DAC 1通道

   * 其他 所有 ADC 和 FB 均被禁用

2. JESD204C  

   *编码: 64b/66b

   *延迟通道:12.375 Gbps

   * LMFSHd : 44320 (将使用2通道)

   *输入延迟: 1.0 GSPS

   分辨率: 12位

3.时钟

   *输入时钟: 187.5 MHz (内部 PLL 输入)

   * SysRef : 5.20833 MHz (与 FPGA 相同)

   * 来自 LMK04832

4. NCO:4.25 GHz

5. DAC  

  *使用1个通道

  *输出频率 : 4.25 GHz

  *带宽: 1.5 GHz

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否提供有关所需模式的以下信息:

    • DAC 采样率 FS
    • 带宽(确保考虑通带为80%的内插滤波器。 例如、要实现1.2GHz 您需要1.5GHz 的带宽)、我再次提出此问题、因为您将输入速率编写为1GSPS、但您的带宽为1.5GHz。
    • FPGA 支持的最大通道速率

    借助这些参数、我们可以进行仅具有一个 DAC 通道的配置。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米洛

    • DAC 采样率 FS:
      • 12 GSPS
    • 带宽(确保考虑通带为80%的内插滤波器。 例如、要实现1.2GHz 您需要1.5GHz 的带宽)、我再次提出此问题、因为您将输入速率编写为1GSPS、但您的带宽为1.5GHz。
      • 所需的带宽为1.5GHz、但我知道由于 FPGA 通道速度(12.5Gbps)、输入速率必须为1000 MHz (请参阅下面的 JESD 格式表)。

        我们认为、如果 DAC 内插设置为12、则将满足1.5GHz 的带宽要求。 我对吗?
        如果不正确、请将最大带宽设置为1.0 GSPS 的输入速率。

    • FPGA 支持的最大通道速率
      • FPGA 最大通道速率: 12.5Gbps

    此致!

    Seunky.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答。

    只是为了说明一下、如果您具有 FS = 12GSPS 且内插因子为12的 DAC、那么您的接口速率将为1000MSPS、 但由于必须考虑大约80%的内插滤波器通带,因此实际工作带宽(或最大瞬时带宽)将为1000*0.8 = 800MHz。

    根据以上解释、您的操作带宽是1500MHz 还是您的接口速率?

    如果1500MHz 是操作带宽、则接口速率至少应为1875MHz。 这可以通过使用 FS = 12GSPS 的 DAC 以及插值因子6来实现、从而获得2000MHz 的接口速率、但您需要将通道速率增加到16.25Gbps。

    如果所需的接口速率为1500MHz、则可以通过在以下模式下使用 AFE 实现1200MHz 运行带宽:

    • DAC FS = 12GSPS 1通道
    • 内插因子= 8
    • 64b66b 编码
    • LMFSHd = 42220使用4个通道
    • 通道速率12.375Gbps
    • 16位分辨率

    如果此模式可以正常工作、请告诉我、我将为您提供配置文件。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    感谢您的回答。

    由于电路板已创建、因此无法进行4通道配置。

    因此、请提供一个具有以下配置的 Latte python 脚本(配置文件)。

    * DAC Fs:12GSPS 1通道(使用1TXOUT)
    *插值因子: 12
    *编码: 64b66b
    * LMFSHd:44320使用2通道(1SRX、2SRX)
    *延迟通道:12.375 Gbps
    * 12位分辨率

    此外、请为您建议的4通道配置(供将来使用)提供脚本(配置文件)。

    此致!
    李承基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请参阅随附的两个配置。

     e2e.ti.com/.../64b66b_5F00_44320_5F00_12p375Gbps_5F00_12bit_5F00_TX_5F00_1000MSPS_5F00_RX_5F00_FB_5F00_disabled.pye2e.ti.com/.../64b66b_5F00_42220_5F00_12p375Gbps_5F00_16bit_5F00_TX_5F00_1500MSPS_5F00_RX_5F00_FB_5F00_disabled.py

    请发表几点意见:

    • 如果您计划将这些配置与 AFE7950EVM 配合使用、则需要为 AFE7950EVM 提供750MHz 时钟、以便它可以生成187.5MHz。 因为 AFE7950EVM 只有一个122.88晶体。
    • 启用的信道为 TX1、但如果您想要不同的信道、我们可以进行更改、或者您也可以仅启用所需的信道并相应地更改信道多路复用器。
    • 如果您对相位噪声性能感兴趣、我们建议将 Fref 更改为尽可能接近500MHz、因为这将使 PLL 产生更好的相位噪声。 对于这种情况、我们只建议更改 Fref = 375MHz。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米洛

    感谢您的回答。

    我们正在考虑使用双频段来配置1.5GHz 的带宽。
    以下配置是否可以在 AFE7950中实现?

    • *第一波段:
      ->输入速率:1000MSPS
      -> LMFSHd : 44320使用2通道
      ->最后车道:12.375 Gbps
      ->分辨率:12位
      ->插值:12
      -> DAC Fs:12 GSPS
      -> NCO:4.7GHz
      ->输出频率:4.7GHz

      *第二个频带
      ->输入速率:1500MSPS
      -> LMFSHd:42220使用4通道
      ->最后车道:12.375 Gbps
      ->分辨率:16位
      ->插值:8
      -> DAC Fs:12 GSPS
      -> NCO:3.95GHz
      ->输出频率:3.95 GHz

    如果这种双频带配置可行、能否在 AFE7950内部将两个频带组合在一起并通过一个射频端子(引脚)输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lee、

    这种配置不可行、因为使用双频带模式时的最大输入速率为每频带750MSPS、并且两个频带必须具有相同的输入速率。 有关更多信息、请参阅 AFE7950数据表的表8-6。

    您能否分享一些有关您最终目标的详细信息、以便了解是否有一种模式足以满足您的应用需求? 有哪些特征(如最大 IBW)? 如果您愿意、我们可以通过电子邮件而不是在论坛上讨论此问题。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于我们已将其发送到电子邮件、我将关闭该帖子。

    此致!

    卡米洛