This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:REF_CLK_HIGH/2附近镜像杂散

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1322571/afe7950evm-spur-mirrored-around-ref_clk_high-2

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

使用 TSW14J58EVM DC182_A7连接到 AFE7950EVM DC135修订版 A

来自 TI-AFE79xx-Latte_V2p4p1.exe 的用于外部时钟的默认启动脚本、包含204B 和204C

我看到了一个围绕 REF_CLK_HIGH/2频率镜像的 TX 毛刺。 对于204C、我将获得下表中的结果。 时钟源相位噪声低于-55dBc/Hz 3Hz。

您是否知道我可以调整以尝试 删除这些杂散的任何设置?

基金(GHz dBm) 杂散(GHz dBm)
1.5 -12          10.3 -21
2.5 -11          9.3 -18
3.5 -5           8.3 -14
4.5 -1.5         7.1-9
5.5 -2.4         6.3-6
6.5 -5           5.3 -4
7.5 -6           4.3-5
8.5 -7           3.3 -15
9.5-7           2.3 -24

谢谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将在实验中对此进行设置、以验证杂散。  

    您能解释一下您使用的是哪个脚本吗? 知道采样率和内插因子的技术吗?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    使用的脚本为:  

    S8_Extern45B Clk_Rx_Tx_500M_FB_disabled.py for 204B,以及

    Clk_Rx_Tx_、1000M_FB_disabled.py 适用于204C。

    使用默认设置、我认为这些设置:

    外部时钟 (Fdac):204B 为12GHz、 204C 为11796.48MHz。

    内插因子(ducFactorTx): 204B 为24,204C 为12。   

    我尝试了许多设置组合、但不断收到类似的杂散。

    感谢您的帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据采样率和输出的基频、您会查看自己的图像。  这与您的 JESD 模式无关。

    例如、当 Fdac = 11796.12MHz 且输出频率为2.5GHz 时、您在第二个奈奎斯特区域中的基音图像将为 Fimg = 11796.12-2500 = 9296.48MHz。

    为了处理这些图像、您可以采用频率规划使其出现在您的关注频带之外、然后您可以使用滤波器在需要时使其衰减。 但这是您将在所有射频采样 DAC 上看到的东西。

    有关一些额外信息、请参阅以下应用报告:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf?ts = 1707757975652&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我仍会在内部询问 AFE 内是否有方法降低图像水平。 但我不会有很大的希望。  

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-感谢您的反馈 Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我听到了 这句话、现已确认、对于器件配置、不能采取任何措施来改进这一点。

    唯一的选项是 频率规划、使其出现在您感兴趣的频带之外、然后调优您的输出电路以滤除图像。

    因此、在 AFE7950EVM 中观察其中的一些情况时、如果图像落在 X 带上、可能会更糟、因为这正是匹配电路的目标。

    此致!

    卡米洛